This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3701:检测欠压或过压时的传播延迟

Guru**** 2503295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3701, TL431LI, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891630/tps3701-propagation-delay-while-detecting-an-under-or-over-voltage

器件型号:TPS3701
主题中讨论的其他器件: TL431LIINA240

您好!

给定数据表的表和图的传播延迟值似乎不同步。 请告诉我们在设计传播延迟至关重要的电路时需要考虑的值。 表中的 TPD (LH)为28us、而图中的 TPD (LH)在2-3 us 范围内。

附件是数据表和数据表本身中给出的表和图的图像。 请参阅第- 6页(表)、第8页(图表)

e2e.ti.com/.../tps3701.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shyama、

    我认为这些图形与数据表规格不同步、这意味着您应该将时序要求表中的内容作为正确的数据点。 我将进一步检查这一点。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    请继续向我发布有关 TPS3701数据表错误问题的信息。 我想将其用于为来自霍尔传感器的电流感应信号创建过流跳闸信号。 因此、传播延迟必须保持在最小值。 如果您也可以推荐替代 IC、那将会很棒。

    您是否建议使用随附的应用手册中使用的设计?  

    e2e.ti.com/.../Bidirectional-current-sensing-with-window-comparator.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shyama、

    您是否尝试过使用 INA240等电流感应放大器和 TL431LI 等精密电压基准?

    谢谢、
    Abhinav。