This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:延迟时间

Guru**** 2511915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891838/tps2491-delay-time

器件型号:TPS2491

在我们的应用中、我们希望在 en 中添加大于100ms 的延迟、因此将 c289调整为10uF、4.7uF、10uF (170ms)会导致 tps2491无法启动、MOSFET 未开启、并且当 c289为2.2uF 时、c289可以正常启动。 请帮助分析原因? 如何以超过100ms-200ms 的延迟启动 tps2491

   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    感谢您的支持!

     c289为 10uF 时、您能否共享 Vin、EN、GATE 和输入电流的测试波形进行分析

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个图显示了48V 输入和 EN 波形、其中黄色表示 EN。 第二个图显示了48V 输出和栅极电压、其中黄色表示栅极电压、C289为10uF EN 的延迟为何会导致 tps2491启动故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    在上面、您提到"第二个图显示了48V 输出和栅极电压、其中黄色表示栅极电压、C289为10uF "  

    那么系统正在启动? 我是不是缺少什么东西了。。。 让我们知道这个问题。

    顺便说一下、EN 电压为何如此嘈杂。 ?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二个图是 C289 = 10uF、R740更改为7.5K、以便调整 VPROG 电压、实现 Vout = 48V、栅极电压正常、如图所示。 但是、当 c289大于10uF 时、MOSFET 无法导通。 请帮助分析由于 C289的增加而无法启动 TPS2491的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    请分享测试波形以分析系统何时未启动(即 C289值较高)。

    使用4通道示波器、两个示波器快照会很有帮助  

    VIN、EN、GATE、输入电流

     输入电压、EN、GATE、输出电压

    此致、Rakesh