This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2552:TPS2552DBV (SOT)的瞬态热阻

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881840/tps2552-transient-thermal-resistance-of-tps2552dbv-sot

器件型号:TPS2552

我正在查看有关 TPS2552DBV (SOT-23)的瞬态热阻数据或图。 您是否有可用数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    负责此器件的专家位于中国。 请等待回复延迟。 提前感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    很抱歉。 我们没有该数据。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以描述此数据的特征? 我们正在寻找器件输出上具有高容性负载(1...2mF)的解决方案。 为该负载充电将导致器件过热。 我们需要评估开启事件期间的加热情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teroa、

    在最坏的情况下、该器件具有短路保护。 它不会像高电流那样损坏部件。

    我们只有数据表中所示和保证的稳定热数据。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开启期间的高功率事件仅需1-10ms。 您是否认为针对该短暂事件使用稳定的热数据是可行的? 基于稳定热数据的计算表明、已超过器件热关断阈值限制->电路将无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teroa、

    短路一定会触发热关断、直至冷却。

    它 不会损坏部件。 但确保在冷却之前电路不会工作。

    对于瞬态热数据、您可以要求 支持您的 FAE 提交请求单。

    也许 TI 散热团队可以帮助完成测试。

    如有、随时与我联系。

    谢谢。