This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54201:有关输入/输出电压的问题

Guru**** 2506475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882135/tps54201-question-about-the-input-output-voltage

器件型号:TPS54201

大家好、

我的客户希望将 TPS54201器件用于 LED 驱动器。 由于采用降压架构、输入电压和输出电压之间是否存在任何限制? 它们将使用12V 输入、负载为10个并联 LED (2V 正向电压和35mA 电流)。 因此、输出将大约为2V 和350mA 的总电流。 此应用程序是否可用? 是否有任何通知?非常感谢!

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhengquan:

       唯一的限制是最短导通时间、因为 tps54201的最短导通时间约为100ns、因此最小转换比约为100ns/(1/600kHz)=5%。 因此、对于12Vin 和2V 输出、这是可以的、所以不用担心。 只需继续加油。

    BR

    肖恩