请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54201 大家好、
我的客户希望将 TPS54201器件用于 LED 驱动器。 由于采用降压架构、输入电压和输出电压之间是否存在任何限制? 它们将使用12V 输入、负载为10个并联 LED (2V 正向电压和35mA 电流)。 因此、输出将大约为2V 和350mA 的总电流。 此应用程序是否可用? 是否有任何通知?非常感谢!
此致
正泉路
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.