我正在尝试设计一个双输出正向转换器、其中第一个输出将由反馈控制、而另一个输出应由降压稳压器控制。 我的电路的工作频率为1MHz、我需要15V 和0.625A 的输出。 是否有任何稳压器可满足这些规格。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Prajakta、
有2种方法可以创建第二个输出。
次级侧后置稳压器。 特别方案资源
http://www.ti.com/product/LM25115A
http://www.ti.com/product/UCC2583
这是一种降压拓扑、更适合具有主环路控制输出且需要第二个输出的设计。
TI 的产品通常为500kHz 或更低。
2.同步降压稳压器
TI 的产品系列中有许多这样的产品。
如果您可以提供降压转换器可用的输入电压、我可以帮助您进行选择。
下面是一个可考虑使用的1A 36V 输入同步降压的示例。
2.2MHZ 最大频率。
LMR23610 - SIMPLE SWITCHER 36V 1A 同步降压转换器
非常感谢。
对于同步降压稳压器、输入电压为12V 至20V。 所需的输出为15V。
您好、Prajakta、
降压转换器不支持此功能。 您需要降压/升压或 SEPIC 转换器。 15V 输出电压轨上的最大负载电流是多少?
谢谢、
Yohao Xi、应用工程、BCS 产品线
15V 电源轨中的最大负载电流为0.8A。 如果降压转换器的输入电压介于15.5V 至24V 之间、我们可以使用降压转换器吗?
如果 Vin 仅为15.5、则可能很难获得15Vout、因为最大占空比限制。 它需要大约97%的占空比。 总之、如果您只是考虑降压、请告知、我可以将此主题转发给我们的降压组。
您可以考虑降压/升压或 SEPIC。 您可以考虑 SEPIC 中的 LM5155、或降压/升压应用中的 LM25118或 LM34936。
谢谢、
Youhao