This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22677:24V 输出的反馈电阻器限制与设计指南建议。

Guru**** 2503895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881838/lm22677-feedback-resistor-constraints-vs-design-guide-suggestions-for-24v-output

器件型号:LM22677

LM22677-ADJ 的 kΩ 说明书"如何为 RFBB 和 RFBT 之和建议最大值为10 μ V、以保持良好的输出电压精度"(第15页)、而设计指南(www.ti.com/.../snva556.pdf)建议24V 输出的组合大于10kOhm (第20页)。 哪种方法更适合精确的电压输出:将电阻器的电阻器总和保持在10kOhm 以下、或将1kOhm 电阻器和17.8kOhm 电阻器用于反馈电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    通常、使用较低的反馈电阻器值将以泄漏电流为代价提高电压精度。 由于该设计规格具有高输出电压、因此反馈电阻器的值需要增加。 如果底部 fb 上的电阻低于1k Ω、则会在 FB 引脚上产生较大的泄漏电流。

    我会遵循设计指南中的值。 建议使用最大10kohm、在这种情况下、超出该值会导致极小的精度损失。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Edthan!

    Benjamin