This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3431:启动后更改 CWD 可调电容器

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881804/tps3431-change-cwd-adjustable-capacitor-after-boot

器件型号:TPS3431

大家好、我想知道是否可以即时更改连接到 TPS3431 CWD 引脚的电容器。  

我想在 CWD 引脚和 N-FET 之间连接一个1uF 的电容器、并在 CWD 引脚和接地之间连接一个15nF 的电容器。 因此、当 Fete 被启用时、CWD 引脚将看到它们并联、而当 FET 被禁用时、它只能看到15nF。

其理念是提供一个~60s WDI 窗口、允许我的处理器启动、然后当系统启动并运行时、关闭电容器并具有~1s 的 WDI 周期。

因此、上电时 WDO 被上拉、60秒内不会触发。 那么、我可以在启动时开始为 WDI 引脚计时并缩短周期吗?

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    TPS3431所 μF 的是 CWD 引脚上为电容充电的电压。TPS3431使用100pF 至1 μ F 的 CCWD 电容器进行设计和测试。 因此1uF + 15nF 已经大于1uF、因此在选择值时要小心。

    最大的问题是、如果您决定稍后在系统中添加电容、则可以根据电容器上的电荷触发 VCWD 阈值。 由于这只是一个启动、我不会看到问题。