TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12040:UCC12040热测试

Guru**** 245695 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC12050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162105/ucc12040-ucc12040-thermal-test

器件型号:UCC12040
主题中讨论的其他器件:UCC12050

大家好、

我的客户  使用 ISO-EVM 测试 UCC12404、并使用10K 拉高以激活栅极驱动器、
在此状态下、当环境温度为28C 且空载且满载为90mA/3.3V 时、IC 的左上角会热升70°C。

此状态是否正常? 谢谢。

您可以在以下图片中找到设置。
(抱歉、我的客户要求我删除产品信息)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock、

    我想确认您的测试结果:  

    空载时、IC 温度为28C; 负载为90mA 时、IC 温度为70C。  

    环境温度为20°C。  

    您可以确认吗?

    什么是 VIN?

    谢谢、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    在 AMb 28C 中、请查看 以下测试 结果:

     无负载时 IC 温度为70C

    2.在90mA 负载下、IC 温度为68.1C

    输入电压为5V。

    谢谢、致以诚挚的问候。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock、

    感谢您的澄清。 从布局来看、似乎没有足够的铜和过孔来进行散热。 顺便说一下、电路板有多少层? 温度读数是否与热耦合器匹配?

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    摇滚

    此外、请移除10k 上拉电阻并将 EN 直接连接到 VINP (5V)、正如我们在 EVM 用户指南中所示。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock、

    很奇怪、板上没有电容器。 它们是否位于底部?  您有原理图吗?

    谢谢、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    由于 NDA、客户无法提供 schmatic、他们只测试带有2层 PCB 的直流/直流转换器、IC 底部没有铜箔。

    测试条件
    Vin=5V、Vin=101.62mA、Vo=3.3V、Io=0A、Amb=115C、 使用热电偶进行测试。

    当环境温度为115C 时、客户测试 IC 表面温度为144.6C、PCB 温度为134.7C。 是否有公式可以计算并确认 IC 内部裸片在此条件下是安全的?

    请问在什么情况下、数据表中定义的 TJ 和 TA 温度规范表达式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岩石、

    即使没有提供原理图、您提供的照片也不会显示任何输入和输出电容器。 显示占位符、但未填充电容器。 输入和输出电容器安装在何处? 它们是否已组装?

    其次、我建议订购展示正确 PCB 设计和电容器放置方式的 UCC12050 EVM。 该 EVM 可用于比较客户看到的内容。 此 EVM 可在 DigiKey 上获取、 也可从 TI 直接在 此处获取

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    由于原理图和 PCB 放置对客户保密、我将尝试让客户提供离线以讨论此问题。 您能帮助提供您的电子邮件地址吗? 谢谢。

    客户有 EVM、将会再次检查它的热性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岩石、

    我现在实际上对原理图不太感兴趣、因为原理图可能显示输入/输出电容器、但我仍然看不到它们填充在您所示的 PCB 图片上、这一点更令人担忧。 我很高兴他们有 EVM -他们是否看到与 EVM 类似的温升?

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Steven

    感谢您的患者回答。
    我将与客户确认电流体积产品是否具有像 EVM 一样配置的输入/输出电容器。 在客户确认 EVM 后、我将与您进行讨论。