This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1834-SP:用于(36V <Vin <40V)的 UC1834操作

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1834
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878739/uc1834-sp-uc1834-operation-for-36v-vin-40v

器件型号:UC1834-SP
主题中讨论的其他器件:UC1834

你(们)好

UC1834网页上的最大输入电压为36V、 而数据表中的最大绝对值为40V。  

很明显 、不能保证 IC 在40V 以上运行、但在36V (<40V)以上运行时会出现什么情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当在建议的工作条件下运行时、才保证指定的性能。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确认最大工作输入电压是否为35V (如网页上提到的 Vin-max 为35V)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    正确。  VIN 在电气特性中的额定电压高达35V。

    此致、

    涉水