This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62122:降压转换器调查

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897749/tps62122-buck-converter-survey

器件型号:TPS62122

我正在调查降压转换器。 条件如下:

降压转换 器:输入电压>= 7V,输出电压:2V,输出电流>0.05A,超低 IQ,封装更小。  

 TPS62122是 最佳解决方案吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse、

    TPS62122将满足这些要求。  您说输入电压>= 7V、输出电压 >0.5A。 您能给我提供完整的输入电压范围、最大负载电流和您需要的任何其他功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    输入电压范围为2.5V 至7V、最大负载电流为0.03A。  

    超低 IQ 和更小的封装更好。  谢谢。  

    BRS

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse、

    跟进此问题- TPS62122将满足这些要求、并且具有高效率、并且与其他解决方案相比采用小型封装。 如有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    模块