This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22918:TPS22918 VIN 和 von 加电序列

Guru**** 1706760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22918, TPS22918EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879596/tps22918-tps22918-vin-and-von-power-on-sequence

器件型号:TPS22918

大家好、团队、

我对 VIN 和上 电序列有疑问。
我想使用以下加电序列。

 1.  在引脚  0V->3.3V  (VIN=0V)上
   2. VIN 引脚  0V->3.3V

TPS22918是否可以接受以上的参数?   我正在考虑使用该序列、但不建议使用该序列。 正确吗?

如果此加电顺序不可接受、您会告诉我推荐的其他电源开关 IC 吗?

非常感谢您的建议。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akihisa、

    我的一位同事将很快回顾并提出建议。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太马崎-圣、

    您提到的将置为高电平然后施加电压的序列绝对有效、但软启动在这种情况下不会生效。 实际上、IN 引脚输入端的任何信号都将路由到输出端、而不会从 CT 引脚配置任何压摆率。 我在实验室中对 TPS22918EVM 进行了测量、以说明这一点:


    此致、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIM-SAN、

    非常感谢。
    我知道。

    此致、
    Akihisa Tamazaki