This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV755P:反向电流

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV755P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892318/tlv755p-reverse-current

器件型号:TLV755P

尊敬的 TI 专家:

该波形是系统断电情况。 反向电流出现的时间非常短。

这种反向电流是否会损坏 TLV755P (10~20mA、大约10us)?

2. 我已经看到在数据表中添加了肖特基二极管。  还有其他方法可以改进它吗?

谢谢、

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    问题1。 否 该反向电流和幅度不会损坏器件。  

    问题2。 如果需要考虑反向电流、另一种解决方法是将二极管与 VIN 串联 

    但愿这对您有所帮助。