This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:VIN = VOUT

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070, TPS63061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889657/tps63070-vin-vout

器件型号:TPS63070
主题中讨论的其他器件: TPS63061

对于 TPS630701 (TPS63070的5V 固定输出版本)、VIN = VOUT 是否可用于正常运行?  我有一个5V 非稳压输入、需要一个5V 稳压输出。  如果 VIN = VOUT 或非常接近 VOUT、TPS630701的行为是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Inderjit、

    是的、您可以使用 TPS630701以及我们的其他同相降压/升压转换器在输入电压接近输出电压时实现电压稳定。

    http://www.ti.com/lit/an/slvaea2/slvaea2.pdf

    您的输入电压和输出电流范围是多少? 我们还有其他可能更适合您的应用的器件。 是否有任何其他要求、例如封装、低 IQ 等?

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压范围为4V 至12V、输出电流范围为500mA 至1A。  与可调电压相比、我更喜欢5V 固定电压输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Inderjit、

    在这些条件下、您可以使用 TPS630701或 TPS63061。 两者都具有固定的5V 输出。 TPS630701在高输出电流下的效率稍高、而 TPS63061在极轻负载下的效率更高(Iq 更低)。  

    请注意、两个器件在启动期间的输出电流能力都有限。 如果输入电压为4V、则它们在启动时不能支持1A 的输出电流。您希望在启动期间输出端具有最大输出电流(1A)吗?

    此致、
    密耳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过"启动"、您是指在电源正常状态确认之前?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Inderjit、

    是的。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Inderjit、

    我们还没有听到,所以我们假设这可以回答您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、此致、
    密耳