This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54060:分离轨应用?

Guru**** 2504085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54060, LM25019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891444/tps54060-split-rail-application

器件型号:TPS54060
主题中讨论的其他器件: LM25019

我找到了 TPS54060的应用手册(SLVA369)。 您能否评估此器件并告诉我这是否适用于我的应用? WEBENCH 没有分离轨电路。

应用摘要:

  • 需要±15V 电源
  • 需要同步频率输入(可能为1.6MHz 时钟)
  • 输入范围为8V 至12V
  • 输出电流极低、每轨低至1mA
  • 如果可能、完整的解决方案 BOM 有助于提高成本

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    建议您将 LM25019用作 Flybuck 转换器、但频率将限制在1MHz 以下。  

    为了实现良好的稳压效果、建议您在第二个位置添加一个 LDO 或齐纳二极管、以实现良好的稳压效果。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的建议、是否因为 TPS54060不支持此应用要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于 TPS54060、是异步的、在 Flybuck 配置中、变压器(电感器)需要具有 CCM 条件才能提供能量。  

    因此、我们建议您使用同步降压转换器来配置 Flybuck 拓扑。

    您还可以应用 LM25019的隔离式 EVM 板

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    感谢您这么清楚、我认为我理解、尽管我不认为 Flybuck 转换器能够工作、因为负载电流很低、而且从我的理解出发、使这种类型的电源 正常工作、它将需要最小的负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Flybuck 可以在空载条件下工作,但非稳压输出将更高,通常我们将设置5mA-10mA 虚拟负载以实现良好的调节(它与频率和匝数比有关),Flybuck 需要最小负载才能获得良好的调节。 如果您有 LDO、则会更好。

    谢谢