This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61291:升压器操作

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873862/tps61291-booster-operation

器件型号:TPS61291
在我的其中一个项目中、我使用的是 TI 的降压/升压转换器# TPS61291。  
我的电源电压低于2.7V、当我要通过 GPIO (来自控制器)为使能引脚提供高电平来启用升压模式时。 它不会进入升压模式。
但是、当我们在外部为 TPS61291的 EN 引脚提供高电平时、它的工作正常。 我已按照数据表遵循原理图和布局。
这是原理图和布局快照。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manish:

    某些 GPIO 需要配置 I/O 输出功能、或者应该使用上拉电阻。 否则、它可能无法确保 EN 引脚为高电平。

    最好使用示波器检查 EN 引脚的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    控制器 GPIO 具有输出功能。 它在升压模式期间变为高电平。 但是、当输入电压低于2.7V 时、我的电路板将重新启动/无法进行升压。

    我已经检查了板载 GPIO 高电平/低电平功能。 它在控制器端工作正常。

    谢谢、此致、

    Manish Mistry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manish:

    您可以分享 EN 引脚的波形吗? 更好地与输入电压、EN、SW、输出电压配合使用?