This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51218:ESD 信息

Guru**** 2506985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901325/tps51218-esd-information

器件型号:TPS51218

大家好、

您能否与我分享 TPS51218DSCR 的 ESD 信息(HBM/CDM/MM)? 此信息在器件数据表中不可用。

提前感谢。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我不确定 ESD 额定值为何不在数据表中、但它们是:

    人体放电模式(HBM)= 2000V

    组件充电模式(CDM)= 750V

    机器放电模型(mm)= 200V