请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3402 LM3402)了原理图(如图1 μ H 所示
图1 原理图
当 DIM = 3.3V 时、示波器用于分别测量 SW、CS 和 A 的:μ s 信号
图2 CS(RED)和 SW(Yellow)
如图所示、SW 频率为1MHz、振幅为11.64v
图3 A 点(红色)和 SW (__LW_AT__黄色)
如图所示、A 点 V = 8.2V。
根据手动:中的当前公式
计算条件= 212mA , 但通过测量流经 LED 串行电流的实际电流值为30mA。
图4显示了 LED 电压安培曲线:
图4 LED 电压安培曲线
我的问题:
- 当 DIM = 3.3V 时、什么决定 SW 点的频率? 公式是什么?
- CS 端在手册中被描述为200mV、但实际测量是频率与 SW 相同的近似三角波。 根据手册、它应该是异常的、那么问题是什么?
- 流经 LED 的实际测量电流仅为30mA、根据公式、应计算为212mA。 我有什么问题?
我希望您能尽快提供帮助、谢谢!
同时,我希望美国健康,好运!