This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3402:LM3402有任何问题

Guru**** 2504745 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891916/lm3402-lm3402-any-problems

器件型号:LM3402

LM3402)了原理图(如图1 μ H 所示

原理图

 

当 DIM = 3.3V 时、示波器用于分别测量 SW、CS 和 A 的:μ s 信号

图2 CS(RED)和 SW(Yellow)

如图所示、SW 频率为1MHz、振幅为11.64v

 

 

图3 A 点(红色)和 SW (__LW_AT__黄色)

如图所示、A 点 V = 8.2V。

 

根据手动:中的当前公式

计算条件= 212mA , 但通过测量流经 LED 串行电流的实际电流值为30mA。

 

图4显示了 LED 电压安培曲线:

 

图4   LED 电压安培曲线  

 

 

我的问题:

  1. 当 DIM = 3.3V 时、什么决定 SW 点的频率? 公式是什么?
  2. CS 端在手册中被描述为200mV、但实际测量是频率与 SW 相同的近似三角波。 根据手册、它应该是异常的、那么问题是什么?
  3. 流经 LED 的实际测量电流仅为30mA、根据公式、应计算为212mA。 我有什么问题?

 

我希望您能尽快提供帮助、谢谢!

同时,我希望美国健康,好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、DIM ABS 最大值为7V、显示无法连接、如原理图所示。  您会说它是3.3V、这很好。

    我的问题:

    1. 当 DIM = 3.3V 时、什么决定 SW 点的频率? 公式是什么?       当 DIM 为3.3V 时,输出应调节至设计的电流,谷值电流为0.2V/0.75*ohm = 0.212A。  平均电流将为0.212A + 0.076A/2 = 0.250A
    2. CS 端在手册中被描述为200mV、但实际测量是频率与 SW 相同的近似三角波。 根据手册、它应该是异常的、那么问题是什么?        它应该是一个具有直流失调电压且与开关频率相同的三角波形、在 MOSFET 导通时斜升、在 MOSFET 关断时斜降。
    3. 流经 LED 的实际测量电流仅为30mA、根据公式、应计算为212mA。 我有什么问题?       我认为、您正在经历最短的关闭时间。  我计算导通时间和占空比、关断时间最终达到最小值。  尝试将 Ron 更改为更高的值、可能为100千欧。  这会将平均电流更改为更高的值、在100千欧时、电流将达到0.276A。  您还可以尝试以更高的电压运行输入、以查看其是否开始正确调节。

    此致、