请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24192 大家好、
我的客户正在使用我们的 bq24192进行电池充电器设计、他们正在测试充电器 IC 的热性能。 因此、它们需要在负载上连接恒定电流几小时。
但他们不确定如何通过电气负载来实现它,因为没有电流流经 充电器 IC 的引脚 BAT。
您能指导我们如何进行此测试吗? 客户是否应该在充电器上设置任何设置(例如恒定电流值)? 感谢你的善意帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.