This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28701:UCC28701

Guru**** 2797325 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28700, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869908/ucc28701-ucc28701

器件型号:UCC28701
主题中讨论的其他器件:UCC28700TINA-TI

你好

UCC28700系列是否有任何 PSICE 类型模型?

到目前为止、我们使用了 XL 电子表格来获取直流/直流转换器的正确值。

我们如何获得预测的反馈环路裕度?

如果在这方面有任何帮助,将不胜感激。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们是 UCC28700的模型。 请使用以下链接并搜索型号。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike

    我最终必须对 UCC28700电路进行分析。

    但 无法使用 TINA-TI 从 UCC28700网站打开模型。

    我应该使用哪种 SPICE 供应商工具?

    我可以访问 LTRSPICE 和 Simulink/Simscape。

    我们将感谢您的任何帮助。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PSPICE 模型将不会在 Tina TI 中运行。  您还可以使用为 Tina TI 开发的另外两种模型。 以下链接将带您进入这些模型。

    SPICE 模型而言、这一点很重要。  我不确定我会推荐哪一个。  我使用过 PSIM、Simplis 和 Tina TI。  但是、这些不是完整的 Spice 仿真器。  PSpice 模型应在除 PSpice 之外的任何仿真器上运行。

    此致、