This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:有关数据表的查询

Guru**** 2507495 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899841/bq24070-inquiry-about-datasheet

器件型号:BQ24070

您好、先生、

BQ24070RHLR

我在数据表中有一些问题、请帮助我澄清。

POR 的含义是什么?

在第16页流程图的起始点绘制的"POR "条件是什么? IN 引脚的输入电压? BAT 引脚的输入电压?

另一个问题是第14页的"8.4.1睡眠模式"一章中的睡眠模式。

即使 IC 的 POR *从未工作过、在睡眠模式下 Q2导通是否正常工作?

换言之、如果 IC 甚至没有一次 IN 输入并且有电池连接、IC 是否会 通过 Q2将电池电压输出到 OUT 引脚?

谢谢你

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yumiki-San、您好!

    POR 表示上电复位。 这只是意味着器件在上电时会复位。 在 POR 上、输入电压将被调节至4.4V、电池被调节至4.2V。

    是的、当 VIN 不存在时、电池电压将导通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题、

    当 BQ24070的 VIN 不存在且 BQ24070处于睡眠模式时、TS 引脚是否输出电流(100uA)或电压?

    如果 TS 引脚未输出任何电流、是否没有可能对 TS 引脚施加电压(3.3V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     当缺少 VIN 时、电流源未激活、但我不建议在 TS 引脚上使用3.3V 电源、因为该引脚仅设计为电阻器的电流源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢