This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS28225:TPS28225 MOS 管没有烧坏、但是驱动器芯片坏了

Guru**** 2505855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS28225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891530/tps28225-tps28225-the-mos-tube-did-not-burn-but-the-driver-chip-was-broken

器件型号:TPS28225
  • MOSFET 电压降至15V,MOS 管未烧断、但驱动器芯片是 brokene2e.ti.com/.../2474.Sheet1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Honle、

    感谢您关注 TPS28225。 我可以帮助解决有关 TPS28225的问题、但需要更多信息和确认。

    确认器件引脚电压在器件额定值范围内:VDD:4.5-8V、VBOOT 32V、相位32-5V 或27V。

    在 IC 损坏、无输出、高 VDD 电流之后、您能否确认 IC 的行为? 等等

    是否存在驱动器 IC 出现故障的特定工作条件以及电路正常工作的条件?

    确认 UGATE、LGATE、PWM 和 PHASE 上的波形、以查看时序是否符合预期。