This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54201:有关 PWM 的问题

Guru**** 2507185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891456/tps54201-question-regarding-pwm

器件型号:TPS54201

您好!

在构建电路时、我发现我需要 PWM 信号来降低电压并将其用于 LED 驱动器。

该驱动器将用作 自行车的前照灯和信号背光。 我尝试使用12伏电池对输入电压进行3伏分压、但通过了解100%占空比、直流似乎无法正常工作。

下面是我的电流原理图、但我认为可能需要 STM32来提供 PWM 的可经历频率和占空比。 我的想法是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryoo、

      根据原理图、由于您使用了3.3V PWM 信号进行调光、因此在此模拟调光模式下、您需要使用更高的 PWM 调光频率、250Hz 太低、这可能会导致输出侧产生较大噪声。 请尝试使用10kHz 或50kHz。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以让 PWM 悬空并操作 LED? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryoo、

      否、因为"CTRL"引脚和接地之间有一个内部下拉电阻器。 如果您悬空该引脚、它将保持关断模式。

    BR

    肖恩