This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54201:有关调光的问题

Guru**** 2507815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891468/tps54201-question-regarding-dimming

器件型号:TPS54201

您好!  

当我尝试使用此芯片为自行车构建一个反向信号灯以便从12V 电池降压电压并进行连续调光时、是否只使用此芯片之一即可实现?  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryoo、

      我对您的要求不是很清楚、如果您能更清楚地描述、那将非常有帮助。 从上面的描述中可以肯定地看出。

    BR

    肖恩