This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:电感和变压器的计算

Guru**** 2504095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890458/ucc27524-calculation-of-inductance-and-transformer

器件型号:UCC27524
主题中讨论的其他器件:UCC28950

对于2.2kW 交流/直流电源、请告知 T5、T6和 L3的值? 如何计算?

e2e.ti.com/.../2200W_2D00_MAIN_2D00_1-Schematic-2020.3.12.pdfe2e.ti.com/.../2200W_2D00_MAIN_2D00_2-Schematic-2020.3.12.pdfe2e.ti.com/.../2200W_2D00_PFC_2D00_1-Schematic-2020.3.12.pdfe2e.ti.com/.../2200W_2D00_PFC_2D00_2-Schematic-2020.3.12.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jace、

    感谢您的支持!

    我已将请求转发给参考设计的所有者。

    如果您有其他特定于栅极驱动器的问题、请在单独的主题上告知我们。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尽快帮助解决该问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jace、

    正如您所知、这三种磁性元件是作为定制组件构建的。

    变压器和电感器的主要制造商是 Kaschke (www.kaschke.de)。

    根据 电流值、匝数比等、它们根据 UCC28950的应用手册中可以得出的值、产生了除匀场电感器之外的这些磁性元件:

    随附 了变压器和电感器 L3的数据表。  该 项目的白皮书(第21页)介绍了垫片电感器的结构细节、可通过以下链接获取:

    此致、

    Roberto

    e2e.ti.com/.../PMP8740-2KW-Full-Bridfe-ZVS-PS-Transformer-Specification-V01.xlse2e.ti.com/.../4621.145400_2D00_a_5F00_eng.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jace

    抱歉、可能已跳过一个 PDF;我再次附加它。

    此致、

    Roberto

    e2e.ti.com/.../4087.170782_2D00_a_5F00_eng.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 此外、请推荐 T5的值。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jace、

    很抱歉,当我提到 垫片电感器的构造细节时,我指的是 T5;这些细节 在 本项目的白皮书(第21页)中有描述,可通过我在上一封电子邮件中提供的链接找到...很抱歉,有误解。

    BTW、请检查全桥部分原理图的修订版、因为在版本"Rev_E"中、 请参阅 以下链接、此电感器名为 T7。

    此致、

    Roberto