This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930

Guru**** 2796755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76930, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891330/bq76930-bq76930

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他部件:BQ78350、BQ78350-R1

你(们)好  

我将 BQ78350与 BQ76930搭配使用来设计9S18P 电池组、

BQ76930只能支持2个 NTC、每18个电池都与其他18个电池进行热隔离、我想知道、我是否可以向 BQ76930再添加6个 NTC 来监控每个18P 膨胀的温度?

此致

Ahmed  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    BQ76930没有更多的温度传感器、而 BQ78350-R1没有编程来了解定义的传感器。

    在运行过程中、BQ76930将每2秒对温度进行一次采样。  采样时序发生时、除了由脉冲从外部识别之外、不会从外部识别。 如果您可以将其他传感器多路复用到以接地为基准的 TS1上、则该部件将测量所选传感器、但同步会不确定。  如果您有自己的控制器、则可以这样做、但您会不确定哪个读数来自哪个传感器。  BQ78350不知道另一个值、会过滤不同的读数。  

    使用您自己的 MCU 监测电池组温度并允许 BQ78350使用 BQ76930温度传感器进行测量可能更实用。  如果您的 MCU 无法根据单个电池的温度采取措施、则可以创建复合温度以馈送到 BQ76930 TS1输入、或将引脚拉至低电平以仿真监测计的高温条件。