This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54201:TPS54201输出的10kHz 噪声.....

Guru**** 2504745 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899484/tps54201-10khz-noise-of-tps54201-output

器件型号:TPS54201

尊敬的 Sirs:

我的客户发现他们的 TPS54201输出将具有10kHz 的噪声声音。 声音似乎来自电感器或电容器!

下面是原理图和波形。

客户现在使用3.3V 直流电进行 PWM 输入进行测试。  

您能帮我们提出哪些建议、我们可以关注哪一点吗?

谢谢。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

      那么、您是否使用了纯 DV 电压电平而不是 PWM 信号来调光? 您可以尝试增大 LED 之间的电容值。 您使用的电容值是多少? 图中不清楚。

      另一个建议是增加连接到 FB 引脚的电容值。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

      是否有任何更新? 您是否找到了根本原因?

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    1.更新了清晰的原理图。

      

    2、LED 之间已经并联了2个22 μ F 电容器。 您建议使用什么值? (红圈)

    3、已将测试1uF 电容连接到 FB 引脚、但仍然失败! 还有其他建议吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

      由于 TPS54201内部没有10kHz 信号、我想它可能来自电源、因此您可以尝试使用12V 直流电源进行测试吗?

      PWM 调光信号的频率是多少? 它是10kHz? 我们建议>50kHz。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    还可以!

    我将与客户核实并确保12V 输入来自直流电源、然后重试!

    BTW、客户现在用于测试的 PWM 信号是纯直流电平(3.3V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

      是的、请重试、稍后给我更新。

    BR

    肖恩