This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:VSYS/PMID 运行

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900050/bq24195-vsys-pmid-operation

器件型号:BQ24195

我对操作有一个基本问题、无法从数据表中了解。  我想了解以下4种情况下与 VSYS 和 PMID 的关系:

1)如果 VBUS 上的5V 电源供电且 VBAT = 3.8V:PMID = 5V (遵循 VBUS)且 VSYS =~3.8V (遵循电池)

2) 如果 VBUS 上的5V 电源供电且 VBAT = 3.0V:PMID = 5V (遵循 VBUS)且 VSYS =~3.5V (升压至 VSYS_MIN)

3) 3)如果 VBUS 不存在且 VBAT = 3.8V:PMID = 5.1V (升压)且 VSYS =~3.8V (电池之后)

4)如果 VBUS 不存在并且 VBAT = 3.0V:PMID = 5.1V (升压)并且 VSYS =??? (它是跟随电池还是保持3.5V VSYS_MIN)

如果情况4)、器件能否通过低于 VSYS_MIN 的电池同时提升 PMID 和 VSYS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)是、如果 VBAT >最小系统电压设置。

    2) 2) VSYS 应为最小系统电压设置+150mV。

    3)是的。

    4) 4) VSYS 仍然遵循 VBAT。 在升压模式下、VBAT (VSYS 也是)是输入、PMID 是输出。

    为了 支持升压模式、VBAT 需要高于 BATLOWV 阈值(REG04[1]设置的 VBATLOWV)。

    如果只有电池存在并且电压高于耗尽阈值(VBAT_DEPL)、BATFET 将打开并将电池连接到系统、则 VSYS 遵循 VBAT。

    强烈建议在    着手自己的设计之前先评估 BQ24195 EVM、从而熟悉 BQ24195充电器的运行情况。

    谢谢、

    宁。