This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:BQ25700A OTG 延迟时间

Guru**** 2797405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890606/bq25700a-bq25700a-otg-delay-time

器件型号:BQ25700A

大家好、

我们是否有 OTG 输出的延迟时间数据? 我是指通过寄存器启用 OTG 与 OTG 输出电压上升至80%之间的时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hollis、  

    假设在您启用 OTG 模式之前 VBUS 已经低于要求、此估计值通常为15ms。

    此致、

    Joel H