This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33610:降压转换器直接连接到太阳能电池板

Guru**** 2503895 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872600/lmr33610-buck-converter-direct-connection-to-solar-panel

器件型号:LMR33610

大家好!

LMR33610 (或类似产品)降压转换器能否直接连接到太阳能电池板(5...10...20W)以对12V SLA 进行充电? 对此有任何经验吗? 太阳能电池板的"电流源"模式是否会影响直流/直流(降压)转换器的运行?

所有专用充电器 IC 都有一些缺点、需要在现场数据节点的最简单支持模式中使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tiit、

    如果太阳能电池板的最大开路电压低于36V、则可以将 LMR33610直接连接到太阳能电池板。   

    在 LMR33610输入端放置适当的大容量电容器将降低太阳能电池板的电流源模式的影响。

    B R

    Andy