This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:如果通过外部电压向 RVCC 引脚(12V)施加18V 电压、则 IC 能否工作?

Guru**** 2503935 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256402, UCC256302, UCC27517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889669/ucc256302-if-18v-is-applied-to-the-rvcc-pin-12v-by-external-voltage-can-the-ic-operate

器件型号:UCC256302
主题中讨论的其他器件:UCC256402UCC27517A
如果通过外部电压向 RVCC 引脚(12V)施加18V 电压、IC 是否可以工作?
由于 Vcc 与 LDO 的电压下降、我认为如果 Vcc 被设定为18V 或更高、没有问题、但是识别时它是正确的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    首先、我们建议您改用 UCC256402。  UCC256402是一款经改进的引脚对引脚兼容 LLC 控制器。  有关 UCC256402相对于 UCC256302所做的所有改进的详细信息、请参阅此应用手册 http://www.ti.com/lit/an/slua966a/slua966a.pdf

    UCC256302或 UCC256402不能通过向 RVCC 施加外部电压来供电。  要为该 IC 供电以进行运行、需要将偏置电源连接到 VCC 引脚。  如 UCC256302数据表的第5.1节(第4页)所示、RVCC 绝对最大电压为18V、因此如果在 RVCC 上施加18V 电压、可能会损坏器件。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    对 UCC256402的建议有很好的理解。

    让我向您提出其他问题。
    我知道向 Vcc 施加电压将通过 LDO 在 RVCC 上产生12V 电压。
    当通过施加外部电压向 RVCC 引脚施加18V 电压而生成由 Vcc (18V 或更高电压)提供的 RVCC12V 电压时、是否可以运行?


    逆变器 FET 的栅极驱动电压由 RVCC 电压(12V)决定、但我想将栅极驱动电压从12V 增加到18V。

    感谢您的回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在 UCC256302中、正确、RVCC 为12V。  RVCC 为13V。

    RVCC 只会生成12V/13V 输出。  您无法更改此输出上的电压。  

    如果您想将栅极驱动电压增加至18V 、则需要使用 UCC27517A 等外部栅极驱动器并从外部为其供电。  所有驱动器输出引脚绝对最大额定值均为17V、因此您无法在 UCC256402或 UCC256302中使用内部栅极驱动器。

    UCC256402和 UCC256302上的 VCC 可在18V 电压下工作、因此您可以将辅助绕组设置为18V、以便为 UCC256402/UCC256302和栅极驱动器供电。

    此致、

    Eric