This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63051:3V3输入电压下的 TPS63051输出精度

Guru**** 2506865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871336/tps63051-tps63051-output-accuracy-at-3v3-input-voltage

器件型号:TPS63051

尊敬的 E2E:

我们想通过使用 tps63051了解3V3输入的输出精度。

在 tps63051数据表中、输入电压为3.3V 时、我没有看到精度数据。  

请帮助提供数据。

此致、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    将与该器件的专家联系、并于周一返回给您。

    同时、您能否向我提供有关此次调查背景的信息?

    谢谢、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    对于这些特定条件、数据表中规定的精度也适用。

    此致、

    莫里茨