This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:在不使用主机或上拉的情况下驱动芯片禁用

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888851/bq25120a-driving-chip-disable-without-host-or-pull-up

器件型号:BQ25120A

大家好、

是否 有任何方法可以在没有主机或上拉电阻器的情况下将 BQ25120A 上的芯片禁用引脚驱动为高电平? 我不知道如何错过自定义电路板上该引脚与主机微控制器的连接、但现在它就位于内部连接低的位置。 我仍然可以通过 Vin 为电路板供电来测试电路板、但想知道这可以通过 I2C 还是类似器件进行设置吗?

谢谢、

Zoran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zoran

    如果/CD 引脚被拉至低电平、那么在 BAT 中退出 HIZ 模式的唯一方法是将引脚拉至高电平。