This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61048:具有5V 输入至7.5V 输出的 TLV61048

Guru**** 2507005 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61048

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870853/tlv61048-tlv61048-with-5v-in-to-7-5v-out

器件型号:TLV61048

尊敬的所有人:

我已使用 TLV61048对一个 Steppp 转换器进行了解调

输入电压:4.75-5V

输出电压:7.5V

输出电流:800mA

此 IC 是否支持7.5V 和800mA 电流?

此致、

Jan-Willem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    是的、可以使用 TLV61048