请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61194 您好!
我需要为4P11S 显示屏设计背光解决方案。 总电流为典型值。 240mA、即每通道60mA。 正向电压指定为高于30.8和低于36.3V。
您能否查看随附的原理图以了解其正确性?
此外、LCD 还采用 NTC 来降低电流。是否有方法将 NTC 与 Riset 电阻器耦合以降低电流、从而实现更高的温度?
此致、
Michael
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我需要为4P11S 显示屏设计背光解决方案。 总电流为典型值。 240mA、即每通道60mA。 正向电压指定为高于30.8和低于36.3V。
您能否查看随附的原理图以了解其正确性?
此外、LCD 还采用 NTC 来降低电流。是否有方法将 NTC 与 Riset 电阻器耦合以降低电流、从而实现更高的温度?
此致、
Michael