This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61093:TPS61093DSKR

Guru**** 2504975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869340/tps61093-tps61093dskr

器件型号:TPS61093

你(们)好

IM 将 TPS61093DSKR 用作3.7V 至6.5V 的升压器。

稳态电流约为15mA、每5ms 电流 ~70mA、问题是升压器的 Vout 下降。

设计的 VO 上没有0.1 μ F 的电流、它能解释一下问题吗? 我可以将 VO 快捷方式移出吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试用短线短接 VO 和 OUT 引脚、然后再次测试。 否则、VO 引脚中必须有电容。

    CH1代表什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以 mAs 为单位的电池电流。 我使用电流探头测量它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我做了这两个更改,但没有帮助。

    我不会超过 TPS61093DSKR 的最大电流

    电感器 P\n LPS3010-103MRb  

    平均电流消耗为 24mA

    峰间值53mA

    最大68mA

    TPS61093是否会进入脉冲跳跃模式?  

    蓝色线是 VOUT 纹波期间的 SW

    蓝色线表示 VOUT 上的 SW 无纹波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种行为似乎是由负载瞬态引起的。 输出电流突然增加时、VOUT 下降。

    1.尝试用恒定负载替换输出。

    2.尝试添加1nF 前馈电容 CFF。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jasper

    感谢你的帮助。

    添加 CFF=1nF 后、纹波为200mV PTP

    您能解释一下添加此电容器的成本(效率、稳态等)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    当 CFF 增加了响应时、需要考虑稳定性。 请参阅以下内容、检查系统的稳定性

    http://www.ti.com/lit/an/slva289b/slva289b.pdf