This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61291:启动时 EN/BYP 引脚应处于哪种状态?

Guru**** 2504945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888377/tps61291-at-which-state-should-the-en-byp-pin-at-startup

器件型号:TPS61291
主题中讨论的其他器件:CC1352P

大家好、

客户询问了以下关于 EN/BYP 引脚的问题。

 启动时 EN/BYP 引脚应处于哪种状态。

2. 在启动过程中 EN/BYP 引脚处于高电平或低电平状态是否重要?

3.我们能否在启动时将 EN/BYP 引脚设置为低电平(旁路模式)。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo:

    客户状况如何? 请分享输入电压、输出电压、负载条件、并描述启动时的预期情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第7.4.5节规定:

    EN/BYP 引脚连接至高电平后、器件开始运行。 如果输入电压不够高、无法为控制电路正常供电、启动振荡器将开始运行开关。 在此阶段、开关频率由振荡器控制、开关电流受到限制。 一旦器件将输出电压升高到大约1.8V、足以为控制电路供电、器件就会切换到其正常的磁滞电流模式运行。

    我的问题?

    这是否意味着在启动时应将 EN/BYP 引脚连接到上拉电阻器?

    启动时 EN/BYP 引脚的状态是否重要?

    EN/BYP 引脚是否可以连接到 MCU GPIO、而无需任何上拉或下拉电阻器? (我们对泄漏电流非常敏感。)

    我们的系统要求?

    EN/BYP 来自 MCU GPIO (CC1352P)。

    电池电压为3.1V 至2V。

    升压输出:针对电池3.1V 至2.2V (旁路模式)。 在2.2V 电池下、输出=3V (升压模式)

    此致、

    Ramin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:

    请问您对"启动"的理解是什么意思? 由于转换器具有旁路模式、因此可上拉或下拉 EN/BYP 引脚、因此带电池的输出侧始终存在电压。 因此、我建议您将情况分为旁路模式或升压模式。 (对于此类器件、我们通常只将 START 调用为在升压模式下运行、将其称为"启动"。)

    如果您需要升压模式(当 Vbat<2.2V 时)、则需要上拉(设置高电平) EN/BYP 引脚。 如果没有、则将其下拉(设置为低电平)。

    该引脚的泄漏电流最大为0.1uA 是否需要上拉或下拉电阻取决于 MCU 端口配置。

    数据表中的图9显示了一个示例。您可以参考该示例。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    我的意思是说没有电池、第一次插入电池时。 在该状态下、EN/BYP 引脚上有任何上拉/下拉电阻器是否重要? 因为在 MCU 上电后、其 GPIO 将处于三态、直到 MCU 将 GPIO 更改为低电平或高电平状态。 三态是否会导致此器件出现任何问题?

    此致、

    Ramin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:

    明白了。

    EN/BYP 引脚不应悬空。 因此、在某些情况下、如果 GPIO 将为高阻态、最好添加上拉或下拉电阻以确保该引脚具有特定电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:

    一个问题:

    如果没有电池、MCU 是否有电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Minqiu、

    MCU 不能通电。

    如果 MCU 首次接收功率、那么在其上电复位后、它会将其 GPIO 从三态更改为任何低/高电平、仍然需要上拉?

    我在数据表中的任何示例中都没有看到这样的上拉电阻器。 这些示例针对 MSP430 (图9)、在插入电池后、其 GPIO 首次也处于三态。

    请提供建议

    Ramin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:

    EN/BYP 应该悬空的目的是为了确保它在旁路或升压模式下具有特定的状态。  

    如果 MCU 没有电池且没有电源、则转换器的状态无关紧要。