This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:原理图查看 LM5060

Guru**** 2797565 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060, TPS25940-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887325/lm5060-schematic-review-lm5060

器件型号:LM5060
主题中讨论的其他器件: TPS25940-Q1

尊敬的先生:

您能不能帮助您以附加文件的形式查看原理图。

请告诉我任何意见以供审核。

e2e.ti.com/.../LM5040-schematic.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    应用用例是什么? 最终产品?

    原理图连接看起来不错。 D33的器件型号、C349的值、最大输出电容、最大输入电压是多少?

    LM5060的输出会到达什么位置?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    最终产品是 Samsung (SM)的 SVM (环视监视器)。

    LM5060的输出为 LDO、DC/DC 等主电源

    请参阅规格。

    设计参数

    示例值

    工作电压范围

    9V 至14V

    最大电流

    3A

    OVP 设置

    典型值20V

    UVLO 设置

    典型值为9V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    原理图看起来不错。

    TPS25940-Q1将是满足您系统要求的更好选择。

    此致、Rakesh