This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63030:TPS63030上的 VIN 升高

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885357/tps63030-elevated-vin-on-tps63030

器件型号:TPS63030

您好!

我们使用的是具有反馈电阻器的 TPS63030可调节稳压器、VOUT 为3.3V

我们有3节 AA (1.5V)电池通过二极管连接到 VIN。
我们还通过另一个二极管将 VBUS (来自 USB 连接器)连接到 VIN。

移除 USB 电缆后、VBATT 处于运行状态。
连接 USB 电缆后、VBATT 被 VBUS (5V)覆盖。

因此、TPS63030由4.5V 的电池或5V 的 USB 供电(小于相关二极管的压降)。

在任何一种情况下(仅限电池或电池和 USB)、VIN 引脚上的电压都在10V 左右?

这是正常的吗?
如果是、原因是什么?

谢谢、
Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    如果输出侧有某种电压源高于设定的输出电压、并且器件设置为强制 PWM 模式(PS/SYNC 连接至 GND)、则可能会发生这种情况。 在这种情况下、器件将反向运行、并且由于您在输入侧有阻塞二极管、因此输入电压将上升。

    您能否发布您的原理图? 您的电路中的负载是多少? 输出端是否有电压源?  

    您是否还可以尝试使用一个源而不使用阻塞二极管来运行转换器、并查看输出电压是否正确?

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS63030是唯一的电源。  这就是我们拥有的东西

     

    3xAA (4.5V)电池-|>--- [VIN TPS63030 VOUT]--- >(Vout=3.3V)
                               |    |                          ||
    USB (5V)--- |>--[10uf]                       [10uf]
                                     |                          |
                                    GND                        GND GND

     

    -|>-是二极管。  当 USB 连接时、它会覆盖电池。

    PS 通过1M 电阻器连接到低电平

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您能否展示其他引脚是如何连接的?

    您是否还可以尝试在仅直接连接一个电源、没有阻断二极管的情况下运行转换器、并查看输出电压是否正确? 请在没有和有负载的情况下对其进行测试。  

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否有上传图片的方法?

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电池直接连接到 VIN (引脚5)后、VIN = 4.35V、VOUT = 3.45V。  在这种情况下、VIN 不会升高。

    当 VIN 通过二极管连接到电池时、VIN 约为10V。  这就是它在该实例中的连接方式

    • L1 (引脚4)和 L2 (引脚2)之间的电感器为3.3uH。
    • VIN (引脚5)和 EN (引脚6)连接在一起、并通过二极管由电池供电。
    • VINA (引脚8)在它和 GND 之间连接了一个0.1uF 电容器。
    • PS/SYNC 通过一个1Meg 电阻器连接到 GND。
    • GND (引脚9)、PAD (引脚11)和 PGND (引脚3)连接至 GND。
    • VOUT (引脚1)和 FB (引脚10)之间有一个1.1M 电阻器。
    • FB (引脚10)和 GND 之间是一个198k 电阻器。
    • VOUT (引脚1)和 GND 之间是两个并联的10uF 电容器。

    当 VIN 小于3.3V 时、TPS63030以升压模式运行、VOUT 为3.3V。

    当 VIN 大于3.7V 时、TPS63030在降压模式下运行、VOUT 为3.45V。

    在降压模式下运行时、当 VBATT 通过二极管连接到 VIN 时、TSP63030的 VIN 约为10V。

    这是正常的吗?

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您可以在回复时单击"插入/编辑媒体"按钮来上传图像。  


    这种行为不正常。 两种可能的原因是:

    1. PCB 布局。 您可以发布 PCB 布局吗? 仅仅是器件周围区域的一小段、显示所有层就足够了。
    2. 故障器件。 能否更换设备并再次测试电路?

    同时、我将在相同条件下使用输入二极管在其 EVM 上测试 TPS63030。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是原理图

    这是 PCB 部分

    谢谢、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当电池电压(VBAT)足够低、从而使 TPS63030在升压模式下运行时、VOUT/VDD 为3.3V (如预期的那样)并且 VIN 未升高。

    当电池电压(VBAT)足够高时、TPS63030将在降压模式下运行、VOUT/VDD 和 VIN 会升高。  VBAT 为4.5V 时、VIN 约为10V、VOUT/VDD 为3.6V。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我尝试在工作台上重现此问题、但正如我预期的那样、无论器件在哪种模式下运行、一切都正常。

    您的布局看起来不错。 通常、我们建议通过100nF 将 VINA 去耦到 GND、因为这是在 EVM 上完成的:

    http://www.ti.com/lit/ug/slvu275/slvu275.pdf

    您是否尝试更换设备并查看问题是否仍然存在?

    如果仍然存在、您能否在启动期间获取示波器图来显示 Vin 上升、显示 VIN、VOUT、PS/SYNC 和 L1引脚上的信号。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有两个板的运行方式相同。

    在其中一个电路板上、我们断开了 VINA 与 VIN 的连接、并在 VINA 和 GND 之间添加了一个0.1uF 电容器。  相同的结果。

    您是否在电源和电路板上的 VIN 之间放置了一个二极管?

    如果是、您使用了什么二极管?

    我将捕获示波器图像并将其发布。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下图是在三级 VBAT (通过二极管连接到 VIN)下请求的捕获。

    CH1 = VIN
    CH2 = VOUT
    CH3 = L1
    Ch4 = PS/SYNC

    VBAT 为4.5V。

    VBAT 为4.0V。

    Vbat 为3.5V

    在降压模式下、我们是否应该在 L1上有活动?

    谢谢、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    我按照与您相同的方式配置器件(VINA 至 VIN、PS 至 GND (通过 R/C)、EN 至 VBAT)、但电感器除外(1.5uH、但这不应影响行为)。 我使用的是20V/1A 肖特基二极管(B120/B-13)。 无论电源模式(PS 引脚状态)、输入/输出电压或输出电流如何、我都没有看到任何问题。

    在省电模式下、L1和 L2引脚上始终有活动。 在省电模式下、器件会突发运行。 在突发期间、一个引脚变为高电平、另一个引脚主动开关、或两者都主动开关、具体取决于输入/输出电压。  

    如果 VIN 变为10V、则器件应发生故障、或在电压击穿时停止。 在任何情况下、如果 VIN 变为10V、这意味着两个输入二极管都应关闭、因为 Vbat 和 Vusb 都<10V。在这种情况下、电源只能来自其他地方。

    1. 您能否在更长的时间内、从启动到 VIN 达到10V、显示 VIN、VOUT、L1和 L2的示波器图?
    2. 您的输出端是否有任何负载? 从示波器图中、我看到输出电压最初上升到标称值、但之后会出现下降、就好像输出上有东西打开了一样?
    3. 您是否有没有此问题的电路板? 如果是、您可以尝试 A-B-A 交换

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    出于某种原因(我不知道原因)、我们现在的 VIN 上没有10V 的电压。  但是、当 VIN 为4.5V 时、输出不会进行调节。  以下是不同持续时间的一些示波器捕获。

    CH1 = VIN
    CH2 = VOUT
    CH3 = L1
    Ch4 = L2

    我们订购了 TPS63030评估板、一些新型 TPS63030芯片和一些1.5uH 电感器。

    如果我们获得相同或更好的结果、我会告诉您。

    由于在降低电压时 L1或 L2上没有任何活动、因此 TPS63030看起来可能已损坏。

    谢谢、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    查看最新的示波器图、我看到了两种可能。 器件损坏、在较高的输入电压下无法正常工作、 或者、输出端有一个提供到高于3.3V 电压的路径。例如、如果在输出/负载的某个位置有一个从 VOUT 到 VBAT 的上拉路径、这将上拉 VOUT 并防止器件切换、因此 L1/L2上没有任何活动。 在省电模式下(PS 引脚连接到 GND)、这是预期行为、并不意味着器件损坏。

    使用评估模块进行仔细检查将有所帮助。 同时:

    1. 在先前的测试(示波器图)中、您是否有任何与转换器输出相连的东西?
    2. 您能否在将 PS/SYNC 连接到 VIN 的情况下检查 VOUT (从而将器件置于强制 PWM 模式)并对输入施加4.5V 电压?

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们电路的其余部分连接到 TPS63030的输出端。

    2.在上面的捕获中、在施加4.5V 电压之前和之后、PS/同步连接到 VIN。

    我将在 VOUT 未连接到电路其余部分的情况下进行测试、并让您知道我的结果。

    谢谢、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你是对的、我是错的。 反向有一个二极管将 VBATT 馈入 VDD。

    我们现在都很好。

    感谢您帮助我们完成这一过程。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    很好。 然后、如果您有更多问题、我将关闭该主题、只需在下面发布答复、或者在锁定该主题时创建一个新主题。

    此致、
    密耳