This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76002:使用条件和 Webench 结果

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887729/lm76002-usage-condition-and-webench-result

器件型号:LM76002

您好!

我的客户希望知道此器件可用于以下条件。

输入电压:18-36V

输出电压:12-16V

输出电流:1.5A

Webebnch 显示了 FSW=500kHz 时73.13度相位裕度的仿真结果。 在这种情况下、开关频率在用户首选频率中更改为1.9MHz。 Webench 的错误为"。  设计更新失败-由于相位裕度小于35或大于120英寸、此设计不稳定。

另一方面、对于1.9MHz 开关频率、20k Ω 电阻器被放置在 RT 引脚上。 Webench 更新了设计并显示了89.89度相位的结果 margin.it 我们可以使用它。

在上述条件下、我们能否使用开关频率为1.9MHz 的器件?

此致、

猪排

。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以在1.9Mhz 下对您的条件使用此部件工作。我建议您使用数据表中的推荐 L C 表。

    谢谢

    李丹尼尔