This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:插入继电器

Guru**** 2504135 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886936/ucc28019a-insert-the-relay

器件型号:UCC28019A

您好!

我的客户有以下问题。

它是 PFC 控制器 P/N:UCC28019ADR。 如果我们按下图添加一个继电器来控制 PFC,它是否会产生任何后果? 还是可以?  请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M.Hattori:

    您将无法执行此操作。
    如果您希望打开/关闭 UCC28019A 的 VCC 偏置电源、则应在节点之间放置一个半导体开关
    标记为"VDD12Vb"、C125电容器的+侧。
    小信号 MOSFET 或双极晶体管适合这种情况、但继电器不适合。

    此致

    John