This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:有关 REGN 电容器的问题

Guru**** 2504965 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885091/bq24195-question-about-regn-capacitor

器件型号:BQ24195

大家好、我有一位客户正在将 BQ24195设计到他们的系统中、他们在 REGN 引脚与 GND 之间使用了一个10uF 的电容器。 数据表专门规定为此使用4.7uF 电容器、但他们希望继续使用10uF 电容器、因为它简化了 BOM。 这个4.7uF 值在这里绝对重要吗? 还是可以使用10uF 的电容器?  

此外、如果它们使用4.7uF。 20%容差是否可以接受?

谢谢、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

     µF 应在 REGN 与模拟 GND 之间连接一个4.7 μ F (10V 额定电压)陶瓷电容器。 建议容差为10%。

    谢谢、

    宁。