This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:TPS23861 SIFOS 兼容性测试存在一些问题!

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964008/tps23861-there-are-some-problems-with-the-tps23861-sifos-compatibility-test

器件型号:TPS23861

大家好、

      我对 TPS23861进行了 SIFOS 兼容性测试、发现了两个问题。

     1、 High_Sig_MaxV=11.9V,其范围为3.8至11伏。

     2、 min_valid_time_Tmps=110mS,其范围为1至60ms。

     如何解决这两个问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    TPS23861应通过 SIFOS 测试(请参阅以下 PDF)。

    有几个问题、您是否有 与以下一致性报告类似的 SIFOS 和一致性报告的更新版本?

    此外、 您是否有 TPS23861 实现的原理图?  您是否在自主模式下运行?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、您能不能帮助我分析原理图?

    2、TPS23861 在自动模式下工作。

    e2e.ti.com/.../PSE_5F00_TPS23861.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    查看原理图、您能否确保在54V 电压轨斜升后3.3V 电压轨上电? TPS23861上有一个上电序列、如果上电不正确、可能会导致其行为错误。 如果3.3V 在 VPWR 超过其 UVLO 之前上升、您可能需要更换 IC 并使用正确的加电序列再次进行检查。

    我在原理图中看到的另一件事是尝试不使用 Q6、因为它会向 IC 的栅极引脚添加栅极电荷。

    同时将 R54短接为0欧姆电阻器。

    此外、R158应为47欧姆