This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:EMI 问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963039/bq24192-emi-issue

器件型号:BQ24192
主题中讨论的其他器件: BQ25792

尊敬的 TI 团队:

我们在定制板上使用 BQ24192充电器芯片。

在进行内部 EMI 扫描时、我们发现我们在充电器芯片开关频率本身上获得了高辐射峰值、即1.5MHz。 我们将在开关频率的许多谐波处获得峰值。

在布局中、我们还有最小的开关环路。

请在这些方面帮助我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、

    随附 BQ2419x 系列的布局和元件建议。  PMID 大容量电容器和去耦电容器最为重要。 最后、您可以在输入端添加铁氧体磁珠或在开关节点上添加缓冲器。

    此致、

    Jeffe2e.ti.com/.../6012.bq2589xbq2419x_5F00_29xlayoutandEMIrecommendation.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们已检查您建议的。

    我们将在基频本身获得峰值。 此外、我们的开关频率没有任何振铃、因此在这种情况下、缓冲器电路不会有所帮助。

    请参阅随附的波形@ SW 引脚和 EMI 扫描图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、

    您的示波器带宽为100MHz、因此它将过滤掉所有高于100MHz 的频率、此时会出现振铃。  您将需要一个更高频率的示波器来查看振铃。

    您尝试满足哪个 EMI 认证?  问题通常在比您所显示的频率高得多的频率下出现。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    频率范围设置为30-100MHz、因此我们无法观察到大于100MHz 的峰值。 如果我们增加频率范围、我们也可以看到这一点。

    我们正在尝试满足 FCC 第15B 部分的限制。

    我将很快向大家介绍频率范围增大的 EMI 波形。  此外、根据 SW 引脚波形、没有振铃。 波形是在满载条件下捕获的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、

    我们将在下一个工作日与您再次进行讨论。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    对此有任何更新??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、

    充电器1.5MHz 的开关频率和近谐波处会产生显著的噪声。  没有办法消除这种情况。  在这些较低频率下防止 EMI 的唯一方法可能是充电器周围的金属屏蔽层。  我假设您使用的是屏蔽式电感器?

    为了防止更高频率的 EMI (>50MHz)、您可以在输入端使用铁氧体磁珠和/或在 PMID 引脚上使用去耦电容器和/或在 SW 节点上使用缓冲器。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们使用屏蔽式电感器。

    为了进一步挖掘、我们使用高端示波器捕获了 SW 引脚波形、下面是波形:

    您能帮助获取预期的波形吗? 似乎是接地弹跳问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、

    波形接地 正确。  当低侧 FET 体二极管导通 时、SW 节点将二极管压降降至低于接地值、然后 FET 导通、使二极管短路、然后 FET 关断、二极管重新导通。  

    令我惊讶的是、上升沿或下降沿没有振铃。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们在 SW 引脚波形的上升沿或下降沿没有任何振铃、因此我们没有任何 EMI 峰值。

    我们在基频本身具有 EMI 峰值、即1.5MHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、

    如前所述、所有开关转换器在其开关频率下都具有 EMI。 如果您的系统无法处理该问题、则应改为基于线性稳压器的充电器。  或者、如果 EMI 是特定于频率的、那么您可以选择另一个充电器、而不是以不同的频率进行开关、例如 BQ25792、它具有1.5MHz 或750kHz 的选择。  唯一的其他选择是在 IC 和相关组件周围放置一个金属屏蔽层。

    此致、

    Jeff