主题中讨论的其他器件: BQ25792
尊敬的 TI 团队:
我们在定制板上使用 BQ24192充电器芯片。
在进行内部 EMI 扫描时、我们发现我们在充电器芯片开关频率本身上获得了高辐射峰值、即1.5MHz。 我们将在开关频率的许多谐波处获得峰值。
在布局中、我们还有最小的开关环路。
请在这些方面帮助我们。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sahil、
充电器1.5MHz 的开关频率和近谐波处会产生显著的噪声。 没有办法消除这种情况。 在这些较低频率下防止 EMI 的唯一方法可能是充电器周围的金属屏蔽层。 我假设您使用的是屏蔽式电感器?
为了防止更高频率的 EMI (>50MHz)、您可以在输入端使用铁氧体磁珠和/或在 PMID 引脚上使用去耦电容器和/或在 SW 节点上使用缓冲器。
此致、
Jeff
您好、Sahil、
如前所述、所有开关转换器在其开关频率下都具有 EMI。 如果您的系统无法处理该问题、则应改为基于线性稳压器的充电器。 或者、如果 EMI 是特定于频率的、那么您可以选择另一个充电器、而不是以不同的频率进行开关、例如 BQ25792、它具有1.5MHz 或750kHz 的选择。 唯一的其他选择是在 IC 和相关组件周围放置一个金属屏蔽层。
此致、
Jeff