This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR33640:有关输出电压的问题

Guru**** 2511925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964841/webench-tools-lmr33640-issue-regarding-output-voltage

器件型号:LMR33640

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我使用 LMR33640DDDAR 作为降压转换器,并且根据 webench 设计,我设计了以下3.6V 输出电压的原理图(随附),但问题是我增加输入电压,输出电压也持续增加。

以下是一些读数。  

输入电压 输出电压  

5V           3.7V

8伏           5.1V

12V          8.4V     

请验证我的原理图,或者告诉我是否出现了错误。

谢谢 e2e.ti.com/.../4276.POWER-SUPPLY.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshit、

    输出电压电阻分压器之后是否有任何本地输出电容?

    查看您的原理图、似乎只有在分流 J25跳线上的引脚1-2后、输出电源轨上才会有 Cout。 理想情况下、我在 R87|R88电阻分压器之后至少有一个10uF 的电容、而无需通过 J25跳线。

    您能否尝试在此网络之后立即添加10uF? 输出电容在器件的环路稳定性中发挥着重要作用。

    您是否还可以在输入电压条件变化时提供 VIN、VOUT 和 SW 的测量值? 我想了解软件的行为是什么、以了解稳压器中发生的情况。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jimmy  

    正如您所说,我添加了10uF,然后输出电压稳定在3.7V。

    您能否同时验证下一个器件 TLV62585PDRLR  

    我希望输出为2.8V,但输出是由降压转换器提供的2.4V。  

    再次感谢您的光临  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshit、

    为了便于进一步参考、我建议为特定 GPN 器件(TLV62585PDRLR)发布新的 E2E 主题、分配给产品线的相关应用工程师将回复您的问题。

    不过、从原理图中看、您似乎无法设置正确的输出电压。

    请参阅第8.2.2.2节 公式2。 您有30k 顶部电阻器和10k 底部电阻器。 已知这两个电阻器值和0.6V 的基准电压后、根据公式2计算出的输出电压为  

    VOUT = 0.6 *(1 + 30/10)= 2.4V

    如果您需要2.8V 输出、我建议将原理图中的 R89更改为36.6kOhm。 最接近1%的常见电阻值为36.5kOhm。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jimmy