请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24296 你(们)好
我的 bq24296RGER 客户设计原理图、使用10个样片板生产、2个样片板在升压模式下工作、但当首次插入5V 适配器进行充电时、SYS 会立即分解并对地短路。
此时、这两个器件仍可充电、但充电电流仅约为110mA。
其他8块样品板正常工作。
附上了原理图供您参考。
客户想知道如何避免这个问题。
谢谢
星号
其中两片接电池可正常使用,但在第一次插入5V适配器充电时,瞬间SYS被击穿,对地短路。μ A