This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7700:连接到 CT 引脚的电容器所需的击穿电压

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TL7700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965096/tl7700-required-breakdown-voltage-of-the-capacitor-connected-to-the-ct-pin

器件型号:TL7700

尊敬的 TI 团队

我们的客户正在考虑使用 TL7700

它们尝试为 CT 引脚使用一个可承受0.1μF μ F 电压的16V 电容器。
从以下帖子中、CT 引脚的电压通常约为1.5V、
因此、我认为没有问题、但当我检查使用 TL7700的参考设计时、会使用耐受电压为50V 的电容器。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/706163?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TL7700

是否可以将耐受电压为16V 的电容器连接到 CT 引脚?
(如果您需要可承受50V 电压的电容器、请告诉我原因。)

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    如果 CT 引脚上的电压仅上升至1.5V、则 CT 引脚无需50V 电容器。  我建议使用10V 电容器、但16V 电容器也可以工作。