This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:LM5060-Ro 设计值

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963625/lm5060-lm5060-ro-design-value

器件型号:LM5060

大家好、

根据 Idsth:6.4A 的计算表、我们已选择 Ro 电阻值为1.8K 和 Rs 1.5K、因此请帮助我们计算 Ro 电阻器的功率(因为该引脚内部有一个80mA 源)。

您还可以使用任何 Ro 值设计计算器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    您是否需要自动认证设备? 您能否分享您的要求以检查更好的解决方案。

    图像未出现。 您能否重新发布它。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我们正在定制板中使用该器件。 在故障条件下、输出电容器通过内部80mA 电源放电。 因此、我们在 OUT 引脚上添加了一个限流电阻器 Ro。 需要知道如何计算路径中所需的电阻器 Ro 功率。

    谢谢、

    Rajkumar.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    当 Ro 位于 OUT 引脚时、最大电流将限制为 Vout/Ro。 因此、最坏情况下的额定功率被视为 Vout*Vout/Ro。 对于12V 系统、1.8k 时为80mW

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    内部80mA 电源是否不会出现问题?  

    谢谢、

    Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    电流将由 Vout/Ro 或80mA 控制、该电流会更低。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    根据80mA 拉电流仿真、电流由80mA 拉电流控制、因为它位于较高侧。 请告诉我、我犯了什么错误?

    谢谢、

    Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    由于80mA 在1.8k Ro 值上产生144V 电压、因此这实际上不应该可行。 这会导致 OUT 引脚上的电压为-132V、这是不切实际的。 请获取 EVM 并根据您的目标评估规格进行修改  

    系统的最大负载是多少?

    此致、Rakesh